欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

涂装-1(防腐蚀法)

  • 2023.06.06 13:24:40
  • 米思米
  • 1953

 长期以来,涂装一直被用作保护金属物体表面免受腐蚀环境影响的方法。涂装是指油漆的应用,通过涂布涂料在金属表面形成一层薄膜,从而保护金属免受腐蚀环境影响。

 桥梁、建筑物、钢塔、化工厂等陆上构造物;海堤、海上结构物等海上构造物;各种车辆、家电产品等,大部分都进行了涂装。据说防腐措施中60%的成本是用在了涂装上。

 涂料是通过将用于形成涂膜的不溶性颜料颗粒悬浮在称为“载体”的成分中而制成,通常,在其中加入溶剂使其成为流动性的液体,然后将其涂布在金属上,当溶剂自然挥发或通过加热挥发之后,就会发生化学反应而形成涂膜。

 在古代,亚麻籽油和桐油等天然油被用作载体。这些都属于干性油,暴露在空气中会氧化、聚合然后固化并形成薄膜。

 作为颜料添加到载体中的物质,白色是采用氧化钛,黑色是采用炭黑,蓝色是采用普鲁士蓝。为了涂层光泽、涂层强度、增量等目的,还会使用硫酸钡、碳酸钙、粘土、硅藻土等。

 对于耐腐蚀性来说,最重要的是防锈颜料。长期以来,铅丹Pb3O4、铬酸锌ZnCrO4等被用作底漆涂料。这些物质溶解在渗透漆膜的水中,作为金属体的防锈剂而发挥出其效果。

 对于防锈颜料来说,重要的是在水中的溶解度,既不能太低,也不能太高。原因在于,溶解度太低则起不到防锈效果,溶解度太高又会在短时间内流出。

 油性防锈漆已经在我们身边得到应用。这是在亚麻籽油等天然载体中添加了红铅等防锈颜料而制成,由于其价格低廉且易于涂布而得到广泛应用,但随着高分子聚合技术的进步,现在已经开始使用具有优异涂膜性能的合成树脂类涂料。目前主流的是邻苯二甲酸、氯化橡胶、聚氨酯、环氧树脂、氯乙烯等树脂。

 涂装方法简单,可以应用于任何形状的物体,因此在多数情况下,这种方法都比其他防腐方法更便宜,但防腐蚀性能会因涂装技术而产生很大差异。另一方面,无论是施工还是检查,都难以保持质量稳定。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities